Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCRB
工具与软件:
在现场部署的1000多个器件中、大约20个器件上、我们的嵌入式软件突然得到的测量结果显示 RemainingCapacity = 0、FullChargeCapacity = 0 且 StateOfCharge = 0、尽管连接的电池正常。 在20°C 处要监测的电池为+12 VCC、C20 38Ah。 对于所有设备、我们将使用与我们使用相同类型的电池相同的 golden 文件。
在大多数情况下、重新启动器件确实可以恢复到正常状态、但尝试仅发送 CNTL/RESET 命令无效。
我们知道如何检测此类异常情况、因此我们尝试找出应该向器件发送什么命令以恢复到正常值。
您能提供一些指导吗?
非常感谢。