Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
如果有人可以帮助我了解此电池平衡设置:

我已经附上我的电池组设置、这些设置来自我们的供应商
该图显示了触发电芯均衡的最小 RSOC
第一个问题 :看着设置,我看不到最大 RSOC 电池平衡的一个
这应该包括在内吗???
第二个问题 :除了最小和最大 RSOC 电池平衡问题外,电池组的电池会发生什么情况
此致
Jonathan Kabangu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如果有人可以帮助我了解此电池平衡设置:

我已经附上我的电池组设置、这些设置来自我们的供应商
该图显示了触发电芯均衡的最小 RSOC
第一个问题 :看着设置,我看不到最大 RSOC 电池平衡的一个
这应该包括在内吗???
第二个问题 :除了最小和最大 RSOC 电池平衡问题外,电池组的电池会发生什么情况
此致
Jonathan Kabangu
Anthony、您好!
安东尼:看看4分钟的文件,我认为这可能是由于细胞不平衡。 测量仪表的最大电芯电压+ Charge Term Voltage 大于 ChargingVoltage/4、因此如果电芯不平衡、则可能会摆脱这种情况并花费比正常情况更长的时间。

| FE002FJ002632400AN-01中找到 | 100% | 0:20:39 |
这种 VCT 条件是否针对每个单元、假设单元1、2、3、4+充电项电压>14.45/4 (我们的充电电压)、那么对于这种情况、单元1、2、3和4+充电项电压都必须大于14.45/4=3.6125V? 此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
查看在4分钟触发 VCT 的包、并非所有电池都大于3.6125V、那么 VCT 是如何触发的?
很抱歉、VCT 的电压条件仅依赖于最大电芯电压、因此仪表仅观察具有最高电压的电芯才能满足此条件、这令人困惑不解。 请允许我回看该日志文件。
关于 AN-01文件、您能否确认此文件是否有第二个部分? 我在当前文件中的任何点都没有看到 VCT 触发。 当充电被切断时、在文件的末尾处继续执行该文件中的内容、[DSG]位被设置、这就是我认为您没有看到 VCT 位被设置的原因。
此致、
Anthony
Anthony、您好!
安东尼:
很抱歉、VCT 的电压条件仅依赖于最大电芯电压、因此仪表仅观察具有最高电压的电芯才能满足此条件、这令人困惑不解。 请允许我回看该日志文件。
安东尼:
关于 AN-01文件、您能否确认此文件是否有第二个部分? 我在当前文件中的任何点都没有看到 VCT 触发。 当充电被切断时、在文件的末尾处继续执行该文件中的内容、[DSG]位被设置、这就是我认为您没有看到 VCT 位被设置的原因。

此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
对于4分钟的 VCT 文件、VCT 需要很长时间才能触发、这似乎是因为平均电流没有足够快地低于300mA 阈值。 下面您可以看到、一旦低于300mA、从此处触发 VCT 大约需要80秒:

所以基本上、如果任何单元格1...4满足该条件、则会设置 VCT?您是否能够在日志上找到更多详细信息?
是的、它只需要一个单元即可满足条件。
您如何判断 VCT 不是单独通过日志设置的?要查看此值/参数的列是什么?
当 VCT 被触发时、ChargeStatus ()寄存器中的[VCT]位将被设置。 观察此位的移动应该是如何确定 VCT 是否被触发。

此致、
Anthony