请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REG102 工具与软件:
您好!
客户报告 REG102UA-3.3根据我们组装的100个 PCBA 使用1的故障。 他们得出结论、该器件已失效、替换后可使电路板正常工作。 我们之前已经构建了这些电路板、使用完全相同的流程没有问题。 也许是一个糟糕的批次? 我在数据表上找不到有关回流温度的任何信息。 我在"绝对最大额定值"表中找到了最接近的结果:引线温度(焊接、3s)+240°C。 另外、这个芯片上是否有批次/生产日期代码?

此致、
Jeffrey