工具与软件:
我们在 系统中将 BQ25622用于电池充电应用。 它从5V 降压转换器接收输入电压 VBUS (5V0_MAIN)。 我们的系统(AM62、Wi-Fi、GSM、GPS 等)由"VMAIN_SYS"供电。 我们有要求、在系统中的哪些部分应在有电池或无电池时工作、以便默认情况下电池充电器将处于充电器启用模式。 您能否建议在未插入电池时如何在"VMAIN_SYS"处获得稳定功率。 由于我们在加载 Wi-Fi 映像时面临系统重新启动问题、因此 SIM 卡插入(系统中不存在电池时)。
CE、I2C、INT、STAT 引脚连接到 AM62处理器