This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:PG 引脚断电时出现的现象

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414563/tps63021-phenomenon-of-pg-pin-at-power-down

器件型号:TPS63021

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS63021、对 PG 引脚断电时出现的现象有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我在断电时检查了 PG 波形、
您能告诉我有关第1至3阶段的操作情况吗

您能否看到下面随附了波形和简化原理图。

第1相随后失效

当 Vin 降低时、开关停止、并且当 Vin 引脚和 L1引脚之间的电压差变为约0V 时、将有1ms 的周期。

此时、PG 端子不会变成低阻抗(L 信号)、而是保持高阻抗(H 信号)。

(__LW_AT__问题1)这是否意味着 Vin 和 L1引脚之间的电压未处于电流限制状态?

第2相失效

此外、VIN 降至约1.5V、在 L1引脚切换电压后、PG 端子从高阻抗变为低阻抗。

(__LW_AT__问题2)这是否意味着 Vout 会下降且 TPS63021开始开关、而 VI 会下降且停止运行? 开关模式是否增强?  

第3相随后失效

对于500μs、PG 引脚变为 H、然后变为 L

(问题3)为什么 PG 引脚变为 H?

(问题4)是否是因为 VIN 已上升、现在高于1.5V?

(问题5)除了平均开关电流限制之外、还有其他任何其他情况会导致 PG 信号切换?

或者 TPS63021是否只是观察平均开关电流限制条件?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    感谢您的联系、下面是我这边的一些评论。

    第1阶段、Vin 仍为高电平或接近 Vout、然后器件首先在降压模式下运行、然后更改为降压/升压模式。 由于 Vout 处没有压降、因此应该说这里没有触发电流限制。 因此、是的、您是正确的、 Vin 和 L1引脚之间没有电流限制状态电压。

    相位2、当 Vin 保持下降且 Vout 稳定时、器件更改为升压模式、并且在 L1中观察不到开关。 但该阶段中也未触发电流限制、否则应降低 Vo。 这里的一个异常行为是当 Vin 接近1.5V 时 L1再次开始切换。 您是否能够放大这些开关周期并捕获此处的电感器电流?

    第3阶段、在触发 UNVLO_OFF 后、器件停止开关且 Vin 缓慢增加、然后 uvlo_on 并再次开始开关、由于未触发电流限制且 VIN 高于 uvlo_on、因此可以检测到 PG 将再次变为高电平。 最后、通过 EN 对器件进行分流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    我会和客户分享您的意见。

    我要求客户在 Vin 接近1.5V 时获得意外波形。

    我还有两个问题、请您告诉我。  

    (1)在第3阶段开始时, PG 变成了低电平。 这是因为 UVLO 已关闭吗?

    (2)对于 TPS63021、当 UVLO_ON 和电流限制未被触发时、PG 是否变为高电平?   

    PG 的行为在第3阶段变为高电平是否表明了这一点?  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一三:

    是的、对于这两个问题、您的猜测都是正确的。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

     当 Vin 接近1.5V 时、我可以获得波形 L1再次开始切换

    您能否查看随附的文件和建议? (TPS63021断电(其他波形)-1/-2/-3.pdf)e2e.ti.com/.../TPS63021-power-down-_2800_additional-waveform_29002D00_1.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS63021-power-down-_2800_additional-waveform_29002D00_2.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS63021-power-down-_2800_additional-waveform_29002D00_3.pdf

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  信一:

    感谢您的新屏幕截图。 他们真的很有帮助。

    从随附的 PDF 中、我们可以看到运行模式正确、仅在 VIN 接近1.5V 时观察到升压模式。 但该相位意外会停止开关。  EN 始终为高电平、对吧? 您能帮助检查 VINA 的状态吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。

    设备工作正常。

    我想在升压期间开关停止的原因可能是 VINA UVLO 被激活。

    我已要求客户捕获 VINA 波形和 EN 条件。
    当我获得时我会分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    好的、 将首先关闭此主题、 如果您有客户的其他问题、您可以根据需要重新打开此主题。  

    非常感谢。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我可以获得额外的波形。

    尽管它并不低于 UVLO、但在某些地方似乎停止了开关。

    您能否查看随附的文件和建议?

    e2e.ti.com/.../tps63021-additional-waveform-with-PG_2D00_1-.pdf

    e2e.ti.com/.../tps63021-additional-waveform-with-PG_2D00_2-.pdf

    e2e.ti.com/.../tps63021-additional-waveform-with-PG_2D00_3-.pdf

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  信一:

    应在 PG -1中突出显示部分、此时会触发 UVLO_OFF、器件停止开关。

    我需要更多的时间来了解 PG -2中发生了什么。 由于 VINA 和 EN 都是高电平(假设 VINA 的实际 UVLO 为1.5V、这是合理的、因为我们可以在 VINA 为1.51v 时看到器件开关)。器件不应在这里停止开关。

     这里触发 OTP 的可能性很低、您能帮助在低温度下重新执行此测试吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我跟客户说过。

    客户表示到目前为止都同意结束话题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi