This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:UL 认证

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421826/tps25983-ul-certification

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS25982

工具与软件:

尊敬的团队:

我们计划将  TPS25983 电子保险丝用于我们正在设计的医疗设备。 我可能看到 UL 认证正在等待通过。 您能说明一下它何时获得 UL 认证吗?


我们非常感谢您的快速响应。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在与认证机构进行谈判。 我们现在没有任何时间表。 我们有一种工作电流较低(24V/10A)的类似器件(TPS25982)、该器件已通过认证。 如果必须提供 UL 证书并且这可以正常工作、我建议使用该器件。  

    我应该能够在今后10天内提供一些暂定时间表。  

    此致、
    Arush