This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:环路波特图

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, PMP40909

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422581/tps61288-loop-bode-plot

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: PMP40909

工具与软件:

你好

您好!  

我正在使用 TPS61288计算工具设计电路。 环路波特图的目标是什么? 有什么风险? 相位裕度?

我获取了 PMP40909的原理图并将其输入到工具中、从而获得以下结果:  

  

我输入了什么错误吗? 环路波特图应该是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    以下几点:

    1.电感电流过高且 TPS61288的峰值电流为15A、请在计算时将负载电流减半。

    前馈频率应为1e7kHz (正无穷大)、原理图中未使用前馈电容器。

    3.对于波特图、相位裕度应该超过45度、增益裕度应该超过10dB。

    在您的设计中、相位波形不会经过0deg、因此该工具会显示错误的数字。

    请参阅 以下文档、了解正常的波特图分析。

    视频1 -了解波特图和频域分析|视频|德州仪器 TI.com

    e2e.ti.com/.../7848.slup340.pdf

    此致、

    Fergus