This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:OTG OCP 机制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421890/bq25620-otg-ocp-mechanism

器件型号:BQ25620
Thread 中讨论的其他器件: BQ25638

工具与软件:

您好!

BQ25620在 OTG 模式下工作时的 OCP 机制是什么?

它是否会检测输出电流来执行保护或者检测电感器中的峰值电流或流经 Q3的电流?

究竟什么是电流限制?

在客户工作条件下、它们可能具有持续时间为200us 的4至5A 输出电流、对于使用 BQ25620的客户来说是否可以?

如果 BQ25620无法涵盖此场景、那么 BQ25638能否涵盖此场景?

谢谢!

Yishan Chen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    请查看我的以下评论。  

    在 OTG 模式下、有一些不同的电流保护机制。

    • 如果 VBUS 引脚用作 OTG 输出、则可以在 REG0x0A 中设置 OTG 模式电流限制。 允许的范围为100mA 至2.4A。 请注意、如果 PMID 引脚用作 OTG 输出而不是 VBUS、则 IOTG 设置将不起作用。
    • Q3处的逐周期电流限制为6.5A。
    • 数据表第8.3.10.1.2节中还介绍了电池放电过流保护、该保护适用于 OTG 输出和 SYS 电流消耗之间共享的电池放电电流。  
    Unknown 说:
    确切的当前限制是什么?

    之所以没有固定电流限制、是因为可以修改 OTG 模式电压调节点。 对于具有~5V 输出的 OTG 模式、持续负载不应大于2.4A。  

    Unknown 说:
    在客户工作条件下、它们可能是持续时间为200us 的4到5A 输出电流、对使用 BQ25620

    建议客户使用其独特的负载分布执行原型测试、但一般而言、在小于200us 的情况下、BQ25620上的电流消耗应为4至5A。 客户需要确保 将 IBAT_PK 设置(REG0x19[7:6])设置为6A 或12A (默认值为12A)。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的答复。

    我们如何理解这一点?

    [报价 userid="489217" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421890/bq25620-otg-ocp-mechanism/5449005 #5449005"]建议客户使用其独特的负载配置文件执行原型测试、但一般而言、在 BQ25620上、小于200us 的4到5A 电流消耗应该可以。

    如果输出电流限制为2.4A、为什么 BQ25620可以在 Vbus 引脚中涵盖小于200us 的4-5A 电流消耗?

    另一个问题是、上述三种保护机制的触发时间是多少?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:  

    BQ25620可在升压模式下支持高达2.4A 的持续负载。 当使用 PMID 引脚作为输出而不是 VBUS 时、器件可以短暂支持高于2.4A 的电流尖峰。

    请允许我更正我先前根据实验室测试发表的声明、在升压模式下、BQ25620无法支持4A 至5A 电流尖峰(以 VBUS 作为输出)。 我无法测试确切的负载条件、因为我的硬件设置将我的最小电流脉冲宽度限制为~500us。  

    另一个问题是、上面提到的三种保护机制的触发时间是多少?

    逐周期保护是立即的。 转换器将在检测后尽快关闭。 电池放电过流保护的触发时间在数据表第8.3.10.1.2节中列出。

    对于达到5A 的负载、客户需要使用额定电流更高的 IC。 除了充电器 IC 中内置的升压转换器之外、使用外部升压转换器也是合理的、我提到这一点的原因是、虽然 BQ25638是额定值较高的充电器、但它可在输出为5V 时支持高达3A 的升压负载。 同样、它也不支持5A 升压负载。  

    此致、

    Garrett