请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8101 工具与软件:
我正在尝试理解 TPS7A8101数据表第8页上的 PSRR 图。
图图图16和图18显示了明显不同的曲线、但我没有看到两个图之间哪些参数会发生变化:电流以及电容器的值和压降值都是相同的。
你能告诉我这个问题吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的提问。
一些图形之间似乎有一个不同之处、那就是余量。 例如、Vi - Vo=0.5意味着输出上方有500mV 的余量、这会改变 PSRR 曲线。 在其中一些图形中、不同余量的电流也会发生变化:

图17和18在该条件中有一个拼写错误。 图17和18的 COUT 应为100uF。
图15和16正确地说明了 Cout 为10uF。
希望这有助于澄清这个问题!
此致!
Hannah