This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5816-Q1:TLC6C5816-Q1:TLC6C5816-Q1调光比

Guru**** 2540840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1, TLC6C5816-Q1, TLC69604-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418833/tlc6c5816-q1-tlc6c5816-q1-tlc6c5816-q1-dimming-ratio

器件型号:TLC6C5816-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TLC69604-Q1、TLC6C5724-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

下面是有关 TLC6C5816-Q1的2个问题、请帮助支持:

  • TLC6C5816-Q1可以支持多大的调光比?
  •  打开和关闭开关的最短识别时间是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确切的调光比取决于 PWM 频率和占空比。

    请参阅 TLC6C5816-Q1数据表中的表6.7"开关特性"和图2"输出信号时序图"。  

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    但波形和数据表没有显示开关开/关的最短识别时间、您能告诉我该时间吗?

    最佳减速器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有最小开关导通/关断规格。 最高调光比的限制取决于漏极输出的上升/下降时间和线性度要求。 请注意、上升/下降时间规格取决于漏极输出端的总电容。

    是否需要实现特定的调光比和百分比线性?

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    是的、所需的调光比为8000:1、我不确定 TLC6C5816-Q1是否可以支持?

     此致

    Kenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    您的线性度百分比要求是什么? 您的 PWM 频率是多少? 漏极输出端的总电容是多少? LED 通道电流是多少?

    您需要了解所有这些参数、才能确定应用可实现的最大调光比。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    根据我的理解、如果 PWM 频率是250Hz、

    1.线性要求百分比 :5%

    2. PWM 频率:250Hz

    3、总电容在漏输出处:无外部电容添加,可能只需考虑寄生 电容,例如1pF。

    4. LED 通道电流: 20mA  

    此致

    Kenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenny:

    这个具有5%误差的8000:1调光比是一个非常严格的要求。 这适用于 LED 背光应用吗? 250Hz 频率下的8000:1比率相当于500ns 的导通时间。 由于 TLC6C5816-Q1的上升和下降时间都为100ns、因此该解决方案无法实现高线性度。

    我可以推荐设计用于 LED 背光的器件、如 TLC69604-Q1。 此器件集成了 PWM、支持高达15位的亮度分辨率。  

    https://www.ti.com/product/TLC69604-Q1 

    您还可以考虑使用 TLC6C5724-Q1、这是一款支持高达12位 PWM 调光的24通道器件。

    https://www.ti.com/product/TLC6C5724-Q1 

    此致、

    Zach