This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628304:在了解 PG 到 EN 引脚时出现问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424517/tps628304-issue-understanding-pg-to-en-pins

器件型号:TPS628304

工具与软件:

我用多个 TPS628304在设计中提供多个电压。  即、每个 TPS628304将提供一定范围的电压- 1V、1.2V、1.8V 等  在推出 TPS628304之前、我有一个 TPS2521A 电子保险丝。

我打算使用 PG 信号馈入下一个模块 EN、以便每个电源一次按顺序一上电。  我已经做了板,我正在故障查找过程中。  看着原理图、我无法理解它的工作原理。  是否有人能够查看他们的想法?  我试图附加一个摘录,但看起来我只能嵌入一个图像在帖子.

仅供参考、我已经发现 TPS2521A 的 PG 引脚缺少5V 的上拉电阻器。  C1404和 R1406用作 PG 信号的滤波器、该设计也会复制到其他电源。  我在 EN 引脚与 GND 之间有一个电阻器、这些电阻器用于测试目的、未组装。

在 启用 U1402 PG 的 PG 之前、我预计 U1403的 EN 引脚上会看到5V 电压、即启用 U1403、我这么说是因为 R1403将线路拉至高电平。  启用 U1402的 PG 输出后、我预计 U1403的 EN 引脚上会出现0V。  我之所以这么说、是因为当 PG 引脚被启用时、它会有效地拉至 GND、因为它是一个集电极开路输出。  根据我对数据表的理解、这是不正确的(EN 高电平=启用电源、EN 低电平=禁用电源)。

我以为我理解的东西不正确、但我看不到它是什么。

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题。

    PG 可直接连接到下一个器件的 EN 以进行时序控制。 无需滤波器和串联电阻(R1409 R1410R、R1411)。 上拉电阻器可以是100k Ω。 10k Ω 将接近 PG 开漏的电流限值。

    在您将上拉电阻器连接到 TPS2521A PG 线路之后、请告诉我这些更改是否有所帮助。

    此致、Werner