This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2046B:每通道的额定电流

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425058/tps2046b-rating-current-per-channel

器件型号:TPS2046B

工具与软件:

早上好、

快速问题:我想知道连续电流的250mA 是每个通道还是两个通道之和。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederica:

    每个通道相互独立、并且性能相同。

    是的、每个通道都可以提供250mA。

    BR、