This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:芯片的接口级问题

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425965/tusb1044-interface-level-issue-of-chip

器件型号:TUSB1044

工具与软件:

该芯片的接口电压是多少、单位为伏特?  我们可以使用1.8V 吗?  或者、如果应用是3.3V 或5V、请帮助说明。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是指高速输入/输出、还是2级/4级控制引脚?  

    4级控制引脚为3.3V。

    2电平控制引脚为1.8V 或3.3V、具体取决于 VIO_SEL 设置

    高速 RX 差分峰峰值电压摆幅动态范围为2Vpp

    高速 TX 动态差动电压摆幅范围为1.5Vpp

    有关更多详细信息、请参阅 TUSB1044数据表中的第5.5节"电气特性"。

    谢谢

    David