This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:WD 第一个脉冲递减计数的开始时序

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1, TPS36-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418412/tps3430-q1-start-timing-of-wd-first-pulse-count-down

器件型号:TPS3430-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS36-Q1

工具与软件:

专家、您好!


如果引脚在上电时配置为 WD=Enable、您能否告诉我 TPS3430-Q1何时开始对 WD 第一个脉冲进行倒计数?

时序图是上电时序上的 X 持续时间、因此我们无法理解断电会在 POR 之后立即开始、或者存在一些额外的延迟。
所以我想确认一下。

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kuramochi-San、

    第7.4.3节概述了当 WD=Enable 时、看门狗计时会在 VDD > VDD (min)且 tRST 到期后开始。 tRST 时间在 CRST>CRST VDD (min)后开始、是基于 VDD 引脚值的编程时间


    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:  

    很抱歉问您、但我想确认一下。

    我们应何时开始倒计时 tRST 过期? VDD1/2min (1.6V)或 VPOR?

    另外、时序图显示为"X"持续时间。 这意味着 tRST 吗?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    您应该开始 tRST 的倒数在 VDD1/2min (1.6V)到期。

    是的、X 持续时间是 tINIT、tSET 和 tRST 的组合

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joshua San:

    很抱歉我的回复晚了、我想确保按照您的回答进行操作。
    "您应该开始 tRST 的倒计时、过期时间为 VDD1/2min (1.6V)。"

    是否意味着该器件检测的 VDD 电压变为1.6V?

    我担心 VDD 的缓慢斜升情况。
    该器件不需要最小 VDD 斜升压摆率
    这意味着、从 POR 到 VDDmin (1.6V)的电压更改可能会持续很长时间、甚至超过 tRST。  
    然后、我要确保器件在此类条件下的行为。

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    在 VDD 电压变为1.6V 之前、该器件不会完全通电。 当 VDD 电压低于 POR 时、器件处于未定义/未知状态。 当 VDD 电压高于 POR 且低于 VDD (min)时、WDO 将保持高电平(非活动状态)。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:


    我想知道预期的行为。

    无论如何、我知道没有任何用于检测 VDD 达到1.6V 的监控功能、WD 的 WD 启动时序应该从 POR 开始、但我们不能保证。

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    如果没有关于器件的其他问题、我将继续关闭该主题。 此外、如果您希望器件同时具有电压阈值监控 RESET 标志和窗口看门狗 WDO 标志、我建议使用 TPS36-Q1 (https://www.ti.com/product/TPS36-Q1)。  

    谢谢!
    约书亚