This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790不符合#39;无法检测 VCHG <VBATT 时是否充满电

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411530/bq25790-bq25790-doesn-t-detect-full-charged-when-vchg-vbatt

器件型号:BQ25790

工具与软件:

嗨、团队:

在特定情况下、BQ25790无法按预期工作。

配备 BQ25790的满容量电池并将 USB 电缆插入系统后、BQ25790检测不到已充满电。

添加了示例

满容量电池:8.4V

充电电压:8.3V (Reg01h 033Eh)

满电状态的判断:读取 CHG_STAT (寄存器1Ch 位7:5)。 在这种情况下、这些位不会变为7h。

是否是预期的? 请告诉我如何检测充满电的情况。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    这里可能有几个问题:

    • 充电器调节 BATP 引脚。 确保在 VREG 和 BATP 电压之间进行比较。
    • 确保充电器未处于 BAT_OVP 状态  

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    是、客户在 BATP 引脚上进行测试。 OVP 设置为8.3V x 103%= 8.549V、因此它不会变得高于 VBAT_OVP (上升、最小值)。

    你还有其他想法吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideki:

    是否启用了终端?

     VBAT_Present_STAT 是否显示存在 VBAT?

      CHG_STAT 状态是什么?

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    是否启用终止?

    Reg0Fh bit1=1b:启用

     VBAT_Present_STAT 是否显示存在 VBAT?

    Reg1Bh bit0=1b:VBAT 存在

    什么是   CHG_STAT 状态?

    Reg1Ch 位7-5=100b=4h:SO 4h =恒压充电(CV 模式)

    对根本原因有什么想法吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    如果器件处于收尾电荷(CV)状态、则充电电流没有下降到足以终止。 可以通过 Termination_Control 寄存器调整终止电流。 另外、确保电池上没有可能消耗电流并阻止终端的外部负载。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    REG09_REG09寄存器: 3h=Termination_Control 120mA

    REG33_IBAT_ADC 寄存器: 0h0mA

    REG01_Eh 寄存器:Charge_Voltage_Limit 8.3V

    VBAT = 8.4V、因此电流永远不会流入电池。 即使 IBAT 低于 REG09 TERMINATION_CONTROL 寄存器、它也不会检测到停止充电。

    客户注意到 BQ25790可以在充电时检测到充满电、但无法检测到何时配备了已充电的8.4V 电池。

    这是正确的行为吗? 我假设当 Charge_Voltage_Limit > REG01_VBAT 时 BQ25790无法开始切换、并且没有切换不会重写 CHG_STAT 寄存器、是吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    在正向/充电/灌入模式下、IBAT ADC 通道只能报告从 SYS 流向 BAT 的充电电流。  如果 SYS 上有负载导致从 BAT 到 SYS 的反向电流、IBAT 将报告0。  另外、我们未说明 ADC 绝对精度。  我看到 IBAT ADC 通道的测量值不准确至50mA。  

    如果主机在接近终止时减小 ICHG 寄存器值< 1000mA、则终止电流和 IBAT ADC 精度会提高。  您能让客户尝试一下吗? 此外、在降压或升压模式下(VBUS 不接近 VBAT)、如果禁用 PFM、终止精度会提高。  或者、在降压/升压模式下(VBUS 接近 VBAT)、如果启用了 PFM、则终止精度会提高。

    此致、

    Jeff

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户尝试了这两种方法、但无法解决。

    如果主机在接近终止时减少 ICHG 寄存器值< 1000mA、则终止电流和 IBAT ADC 精度将提高。
    当处于降压或升压模式(VBUS 不接近)时、如果禁用 PFM、终止精度将有所提高。  [报价]

    VBUS=、45VREG=8.3V、PFM_FWD_DIS=0h

    在客户的报告情况中、VBAT 大于 VREG、因此它可能向 SYS 引脚产生反向电流、因此寄存器值报告0。

    基本上、BQ25790不考虑配备了更高电压(已充满电)的电池的情况?  

    如果是、客户将修改软件以在这种情况下执行某些操作。 请告诉我关于此用例的想法。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    如果 V (BAT)> VREG 但不大于 BAT_OVP 阈值、则充电停止。   如果 V (BAT)> BAT_OVP 阈值、则充电停止并会开启30mA 拉电阻。  电池电压是如何高于 VREG 的?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在某些情况下、"电池电压高于 VREG"

    1、其他电池充电器产品存在不同的电池充电器 IC。

    2. EE 是相机。  即使摄像头充电(BQ25790)、室温下的满电压通常为8.4V、但根据规范、电池充电电压应达到8.3V、而由于对电池充电老化的担忧而无法确定。

    移除电池以设置电池后、也会发生这种情况。

    3. 当在室温下充满电的电池尝试在高温环境中充电时,VREG 设置为较低的电压,因此在某些情况下,插入了电压高于 VREG 的电池。

     

    您是否在 EVM 上发现过相同的问题? 客户表示可以使用 EVM 重现此示例。

    确认的方式是  

    VREG 设置为8.3V -> ENABLE_CHARGE 设置为 OFF ->在 VBAT 引脚上施加8.4V -> ENABLE_CHARGE 设置为 ON -> REG1C CHG_STAT 是收尾充电(CV 模式)

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    我在 EVM 上没有看到这个。  如果连接电池后再次切换充电启用、IC 是否会按预期终止?

    此致、

    Jeff