This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:监控电缆电压的最佳部件

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3842-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426051/tps3701-best-part-for-monitoring-cable-voltage

器件型号:TPS3701
Thread 中讨论的其他器件:TPS3842-Q1

工具与软件:

我有一个带正真正使能引脚(R.C.)的直流/直流转换器。 当从 Cat6电缆的50英尺处接入的电压低于18V 时、我想禁用转换器。  对于 TVS 器件、输入电压为18-26V、该器件会将电压钳制到31V。 连接的 MIC6315电路将不工作、因为该部件为5V 、在 钳位事件期间将超过该电压。 无需锁存功能或过压、并且检测到的电压与器件电压相同。 除了汽车认证外、反极性保护也同样出色。  能够实现这一目标的最佳 TI 器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    TPS3842-Q1似乎适合用于此设计。

    https://www.ti.com/product/TPS3842-Q1

    这是一款具有可编程毛刺抑制功能、感测延迟和可编程复位延迟的42V 器件。 TPS3842-Q1是一款低 IQ 器件、850nA、可在整个温度范围内实现0.5%的典型电压监控精度、最大/最小值为±1.5%。

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是完美的部分,我似乎找不到任何! 我如何获得用于原型设计的部分、以及什么是生产交货周期???????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您可以在 TI.com 上订购一些样片。 该产品页面位于以下链接中。

    https://www.ti.com/product/TPS3842-Q1

    我将通过电子邮件跟进、以讨论样片和其他物流事宜。

    Jesse