请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3803 工具与软件:
您好!
我正在实施在 webench.ti.com 中使用 UCC3803设计的类似电路。 我的 SMPS 采用反激式拓扑、具有24V 输入和150V 输出以及75W 额定功率。 本设计可在高达25W 的负载下工作。 但由于定制变压器、我的 RCD 缓冲器未进行良好优化。
我现在面临的是整流二极管突发的问题。 我使用了2个并联的 US2M (1kV 2A)超快整流二极管。 正如我在示波器上观察波形所示、使用与 webench 相同的缓冲器 RCD 值、开关 MOSFET 漏极上的电压达到80V 峰值。 在二极管上、峰值负电压达到~600V、并在4.5MHz 处振铃。 在二极管恢复期间、流经二极管的峰值电流为~60A。 输出负载~30W 后、整流器二极管会发热、并在几秒钟内因过热而损坏。
我想知道、初级侧设计良好的 RCD 缓冲器是否有助于管理整流器二极管上的应力?