This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:轻负载下的环路稳定性测试失败

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428193/lm61440-q1-loop-stability-test-at-light-load-failed

器件型号:LM61440-Q1

工具与软件:

您好、专家:

我们 在项目中使用了 LM61440AASQRJRRQ1 ,目前我们测试了该电路的环路稳定性,因为负载被禁用,所以我们 在轻载条件下测试(电流=0A)结果失败输出电压正常。  

这里是我们的电路和  测试结果;  

您能帮助 查看原理图并提供建议吗?  

如果我们需要调整 RFF 和 CFF 的值,是否有任何指导文件 和公式.  非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10uH 电感器是超大的、适用于 在500kHz 下运行的4A 器件。 假设电流纹波为30%、I 计算值为5.7uH。 选择电感器时、您希望 在设计中采用20%-40%电流纹波、因为峰值电流模式 降压稳压器需要一定的电流纹波才能正确调节。

    由于负载被禁用、您的器件将在 PFM 模式下运行。 通常、波特图在 PFM 条件下无效。 对于 PFM 模式下的轻负载、建议使用负载瞬态测试来评估稳定性。

    此致、

    Ridge