This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:无输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427422/bq24616-getting-no-output

器件型号:BQ24616

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 BQ24616 IC 有一些疑问和担忧。 我们使用该 IC 开发6S 充电器、并在测试过程中遇到一些问题。

在测试过程中、我们在未将负载电池连接到输出端的情况下施加了25.7V 的输入电压。 电路板上电后、PG 和 STAT2 LED 亮起、但 STAT1 LED 保持熄灭。

我们测量的输出电压为0.75V、而 Vref 电压经确认为3.3V。 在短暂的运行后、电路板在接地和输出之间发生短路。

有人能建议解决方案或指导我下一步要检查什么吗?

此致、
Saif Shaikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saif、

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "主席先生、请你接受我朋友的请求、以便我将示意图和相关文件发送给你吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saif、

    我接受了你的朋友的请求。

    此致、

    Christian。