This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:仅使用 LM5176 (-Q1)升压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427760/lm5176-q1-lm5176--q1-boost-only-use

器件型号:LM5176-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在考虑将 LM5176-Q1用于升压转换器:

输入电压:10-16V

输出电压:42V

输出电流:最大10A (420W)

恒流电压折返技巧(snva846)对于我们的应用中的电池充电/维护非常有用。

#1我正在尝试调整较低晶体管的输出(升压 LED)的大小、因为它可以处理最大的功耗。 您是否建议使用80V 器件作为裕度、或者60V 器件是可接受的。

#2对于输入桥臂(降压)、由于始终只使用顶部晶体管、我可以考虑使用非常低的 Rdson (但很慢)器件吗? 此外、是否可以省略该桥臂上的下晶体管? (仅限升压)

谢谢!

Joseph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    #1。 大多数情况下、对于 MSOFET、裕度为30%是可以的。 因此、60V MOSFET 将是不错的选择。

    (如果过冲或下冲较大、则添加缓冲器或栅极电阻器是更好的选择。)

    #2。 您仍应保持低侧 MOSFET (如启动阶段所需)、但其尺寸可以更小。

    此致、

     Stefan