This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:采用最新的 PSPICE 模型、输入和输出之间没有压降

Guru**** 2529890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427123/lm66100-no-voltage-drop-from-in-to-out-with-latest-pspice-model

器件型号:LM66100

工具与软件:

我在使用最新的 LM66100 PSPICE 模型时遇到问题。

我没有看到从 IN 引脚到 OUT 引脚的预期正向压降、如下所示。 两个引脚都显示为3.6V。  

不确定最新型号是否存在问题。 我使用的是旧型号、具有如下所示的性能、但无法再找到旧型号。

请参阅下面的、我预计从 VIN 到 VOUT 会有大约0.5V 的压降。  

有人可以提供较旧的型号、还是可以帮助我提供一些建议、以便在从输入到输出没有压降的情况下解决问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    在无负载下使用时、 由于没有电流流动、因此 VIN 将等于 VOUT。 请添加一些负载、您应该会看到压降。

    实际上、500mV 的压降是不可预期的、因为这会转换为二极管压降。

    此致、

    Shiven Dhir