This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DRRREVM:电流限制问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055DRRREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426621/tps922055drrrevm-current-limiting-issue

器件型号:TPS922055DRRREVM

工具与软件:

  1. 我正在使用 TPS922055DRRREVM 评估板、但无法限制电流。 我正在使用额定电压为12V、1A 的现成 LED 条。 我的外部电源设置为输出18V、能够提供1.5A 电流。 我已将50mΩ 电阻器(R1)替换为200mΩ、以将电流限制为1安培。 使用提供的跳线、ADIM/HD 和 PWM 都连接至高电平。 连接所有设备并为电路板加电后、电流消耗迅速达到1.5A。

  2. 我似乎无法让红色 FAULT LED 熄灭、并且我已验证我未违反 TPS92205x 数据表的表8-3中所示的任何标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaleb:

    Steven 回答太糟糕了、可能会有一些延误。 感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaleb:

    很抱歉迟到了响应。 请遵循以下序列并检查电路的行为。

    • 首先 使用跳线将 EN/PWM 引脚设置为 GND
    • 然后、接通外部电源
    • 然后使用跳线将 EN/PWM 引脚设置为高电平

    请检查电路目前的行为。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared 和 Steven、您好!

    感谢您的帮助。 周老师,你指定的顺序似乎解决了我的问题。 故障指示灯不再显示、现在限制为1A。

    谢谢!
    Kaleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaleb:

    不用客气。

    我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    Steven