This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:1节并联电芯配置理解

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427082/bq27z746-1s-parallel-cells-configuration-understanding

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

您好!  

我可以获得一些建议、了解并联连接2节锂离子电池(1S)是否适合此器件?
您如何将2个 NTC 热敏电阻连接到 TS 引脚?
在我的应用中、电池不是同一个电池组的一部分。  
敬请期待 TI 提供的有关电池充电的任何进一步指导/教程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    并行连接两节电池不应该成为问题、但您将无法将两个不同的热敏电阻连接到测量仪表。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  


    感谢您的良好响应。 在这种情况下、最好选择合适的2S 充电器、以便测量两个独立的专用热敏电阻引脚的温度? 或者您是否建议使用2节 BQ27Z746 (每节电池一节)?
    降低成本也是我的设计的关键。

    非常感谢您抽出宝贵时间、
    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、  

    您应该能够使用多电芯监测计来利用多个热敏电阻。

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助罗伯特! 非常感谢。 我还能考虑以下几点:

    由于电池单独并联、因此请将每个电池与具有温度检测输入的保护器/电量计 IC 结合使用。
    每个电池的输出及其保护 PCBA 随后通过 I2C 接口连接到主机 MCU、主机 MCU 还通过 I2C 与该1节电池充电器 IC 进行通信。  

    是否推荐该架构? 热敏电阻现在不直接连接到电池充电器、而是连接到每个电芯的 BMS 保护器芯片。  


    此致、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、  

    但是、您应该能够这么做、需要考虑的一点是您必须让主机 MCU 解读每个电量计的电量监测计参数(即充电状态和运行状况)、并以对终端用户有意义的方式进行报告。 本质上、您必须确定自己的方法来对 SoC 和 SoH 以及电量监测计报告的其他值求平均值、使这些值不会超过100%。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:  

    我假设在此配置中、两个电量监测计的 SOC 将非常相似?
    根据我对电池充电的基本理解、两个并联的电池在电压恒定时往往会相互平衡。
    (因此、通常在串联配置中而不是并联配置中考虑电池平衡)

    我完全同意、即使两个电池来自相同的器件型号和制造批次、SOH 的工作时间也会不同。  

    请参阅随附的系统图以确认我们讨论的内容。  

    谢谢!
    Richard


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:  

    我想你误解了我在这里所说的话。 您可以使用这两个电量监测计、但每个电量监测计将报告每个电池各自的 SOC、例如、一个可能处于98% SoC、另一个处于97% SoC。 这由您和 MCU 决定是如何解释的。  

    此致、  

    Robert。