This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:具有电源路径功能的超级电容器充电器。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428648/bq24130-super-capacitor-charger-with-power-path-function

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件: TPS2121

工具与软件:

尊敬的团队:  

客户想要查找具有电源路径功能的超级电容器充电器。  

BQ24130是一种很好的解决方案、但 需要用于电源路径的外部 FET。 以下是客户要求。  

-超级电容充电电流: 1 ~ 1.5A  

-电源路径功能,如果主电源关闭,超级电容器必须连接到系统电源。  

-竞争器件: Littelfuse / LS0502SCD33但充电电流最大值是0.35A  

 => https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=47d7119d-a735-48a9-8e7d-63ec87e03a19&filename=littelfuse-protection-ic-ls0502scd33-datasheet 

-客户更喜欢线性充电器或转换器型充电器, 集成电源路径 FET。  

-独立型  

客户是否可以使用 BQ24130为超级电容器充电?  

我可以看到以下概念。  我们如何控制 Q3、Q4、Q6? 使用外部 MCU 来控制这些 FET 吗?  

  

是否有任何具有内部电源路径 FET 的超级电容器充电器解决方案?  

请回顾一下并告诉我您的意见。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    遗憾的是、TI 没有具有电源路径和内部 FET 的超级电容器充电器。  BQ24130是最接近的开关转换器器器件。  上面原理图中的 FET 旨在由 MCU 控制。  但是、由于这些是 PFET、具有拉电阻的 Q3和 Q4可以通过 NFET 下拉电阻器自动导通、从而使栅极电平变为 AVCC。  此外、Q6可能将 GATE 连接到 AVCC、并在 AVCC 断开时自动开启。 假设 PFET Vgsth >施加的输入电压。  可能需要一些 RC 延迟来适当地对导通/关断进行计时。

    TI 提供  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25173.pdf 800mA 线性充电器、但您需要构建上述分立式电源路径电路、或者可能添加双路多路复用器(如 TPS2121)来实现电源路径。   

    此致、

    Jeff