This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:使用 EV2400切换放电 FET、并且无法通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429481/bq40z50-r1-using-ev2400-to-toggle-discharge-fet-and-it-cannot-communication

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我使用 BQ40Z50-R1板设计了电路、并将 EV2400用作调试器。 当我使用 EV2400连接电路板时、我通过将 VPACK+跳转到 VBAT 以唤醒电路板、EV2400 可以找到器件、因此当我移出跳线时、它 根本找不到器件。

我一开始 尝试使用 EV2400来控制 DCHG FET、方法是在 BQstudio 中从 OFF 切换到 ON、然后 EV2400发现器件。 之后、我再次从 OFF 切换到 ON、无法找到器件。

当我使用 EVM 板时、在唤醒后很容易找到 EV2400、无需断开器件或需要在 BQStudio 中切换 DCHG FET。

我附上了原理图、以了解更多信息。 我不知道我做了什么错误或不请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natmatee:

    已知特定版本的固件会发生这种情况。 您将需要短接 BAT 和 PACK、直到 FET 重新导通、然后您可以移除短路。

    此致、

    Adrian