This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:PROG 引脚

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429187/bq25672-prog-pin

器件型号:BQ25672

工具与软件:

通过数据表上的通信确认可以禁用看门狗计时器设置、

即使执行0h=禁用操作、充电电流也会复位为1A。


是由于 PROG 引脚上设计的电阻值还是有任何其他影响、  -- >应用  PROG 引脚27K Ω

如果应用到 PROG 引脚的电阻值受到影响、请在未使用该引脚时检查它是 GND 处理还是浮动处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeho:

    默认充电电流为1A、与 PROG 引脚设置无关。  PROG 引脚仅设置默认电芯数、电池稳压电压和转换器开关频率。

    此致、

    Jeff