This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:使用 I2C 清除电池电量耗尽标志

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425825/tps25730-clearing-dead-battery-flag-using-i2c

器件型号:TPS25730

工具与软件:

大家好、团队成员:

的数据表中 TPS25730D 、与的使用相关 VIN_3V3  以及其他部分 电池电量耗尽标志 、需要由 的主机 MCU 通过 I2C 清除 TPS25730D  VIN_3V3。
请帮助我们说明如何清除此标志(寄存器地址或有关如何访问此标志等的其他信息)、或者一旦清除、是否会自动清除此标志 VIN_3V3 可用、而 VBUS 已删除。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binyamin:

    我将回顾设备的行为、并在明天为您提供更新。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25730无法清除电池无电标志、因为它被设计为由 VIN_3V3或 VBUS 供电。 如果器件从 VIN_3V3引导、则不会设置电池电量耗尽标志、不需要清除。 如果器件从 VBUS 引导、则会设置电池电量耗尽标志并保持设置状态。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您的答复。 如果您能对电池电量耗尽标志及其与 VIN_3V3利用率的关系进行一些说明、我将不胜感激。

    具体来说、如果该标志尚未清除、即使 VIN_3V3变为可用且 VBUS 随后被移除、电池无电标志是否会阻止系统使用 VIN_3V3?

    我希望确保不会出现任何与此场景相关的问题。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DEADBATTERY 标志置位并移除 VBUS、则 VIN_3V3为器件供电时不会出现问题。

    此致、

    Conner