This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3842:检测引脚的 R1/R2电阻的最小值和最大值

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3842, TPS3762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429636/tps3842-minimum-and-maximum-value-of-r1-r2-resistors-of-sense-pin

器件型号:TPS3842

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查了 TPS3842的规格、

我只能找到可订购器件型号 TPS3842A010和 TPS3842A011、这两个器件具有固定的700mV 阈值。

1.固定类型的电流消耗量在工作时有多少? 是850nA 吗?

2.能否使用检测引脚电阻(R1和 R2)通过 TPS3842A010或 TPS3842A011检测24V 电压?

2-1. 如果是、R1和 R2的最小值和最大值是多少? 我的客户要求他们可以使用960Mohm、遵循下面的公式;

R1 = Vmon / Isense = 24V / 25nA = 960m Ω

2-2. 如果不能、那么具有可调节阈值的 TPS3842具体器件型号是什么? 我可以订购吗?

3.是否可以推荐其他支持24V 阈值的器件?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您的提问。 请查看下面中的器件命名约定。  

    所有发布的型号当前都是欠压和具有不同迟滞的可调型号。  

    1.对于固定和可调型号、电源电流应相同。 对于固定型号、感应电流定义为1.35uA (典型值)、2.5uA (max)和可调型号具有25nA 的电流感应电流。

    2.可以。您可以通过可调型号的电阻分压器将 SENSE 引脚连接到24V。 请在下面的中找到 A 示例连接  

    960 M Ω 听起来很有道理。 我建议使用 最大值为50k Ω- 1M Ω 的电阻 这应该对大多数应用都有用。  

    3.我们拥有可直接连接12V/24V 电池的广泛产品组合。 您可以查看 TPS3760、TPS37TPS38、TPS3762

    如果您有更具体的要求、我可以帮助您找到最适合您的客户设计的器件。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila.