This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761DSGT

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430256/lm27761-lm27761dsgt

器件型号:LM27761

工具与软件:

大家好、 团队成员:

我正在寻找  器件的上升时间:LM27761DSGT

DES:IC REG 充电器泵 ADJ 250mA 8WSON

Trise 或 Ton =? 确定基于数字显示接口的应用的电源时序。

此致、

Ajay S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    您可以在 数据表的图10中找到典型启动波形。 对于这些记录的条件、可以看到启动时间大约为460us。

    启动时间取决于所选的 Vout、所选的电容器和负载电流。 因此、我建议根据预期应用条件检查确切的启动时间。

    此致、

    Andreas。