This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:用于浪涌保护的单路双极 TVS

Guru**** 2532840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430207/lm74502-q1-single-bipolar-tvs-for-surge-protection

器件型号:LM74502-Q1

工具与软件:

我们的设计目标是利用工作电压至少为+58V 的 LM74502-Q1、在理想情况下为+65V

对于浪涌保护、我们希望能够使用单个双极 TVS、同时防止正浪涌和负浪涌瞬变。

在数据表第17页的设计示例中、我可以看到建议使用 SMBJ58A 来限制正浪涌、而为负浪涌添加了 SMBJ26A。  该解决方案是否能够专门处理 ISO 7637-2脉冲1非常强大的负浪涌?

我们的产品需要处理正负浪涌、但不能低于 ISO 7637-2脉冲1的水平。

为了简化并节省一个元件、我们是否可以改用 Bipoar SMBJ58CA、并且 LM74502-Q1仍能承受某种浪涌保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oyvind:

    是、专门添加了 SMBJ26CA 来钳制 ISO 7637-2脉冲1。

    根据瞬态电平、添加 SMBJ58CA 可能是合适的、也可能不合适。 如果负瞬态高于控制器的绝对最大额定值、SMBJ58CA 不会对其进行钳位、控制器将损坏。

    此致、

    Shiven Dhir