This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:在 ESD 测试后、电流和温度异常。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430612/bq27z746-after-esd-testing-the-current-and-temperature-were-abnormal

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

这是 我的原理图。

我们遵循了 EVM 中关于 ESD 二极管的建议、并添加了一些用于加强的电容器、但这些变化未产生任何改进。 根据我们的测试、在应用4K 6K 的 ESD 接触时、会出现异常电流问题。 如果启用了 PF 功能、模块将完全锁定、需要上电复位才能恢复正常运行。

我们的测试条件与下面的 E2E 链接中所述的测试条件非常相似、我们也根据该链接中提供的建议修改了电路。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402979/bq27z746-esd-testing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq27z746%20esd#

您能否确认是否有任何潜在的改进或替代解决方案? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为您可以对设计进行的另一项 ESD 性能修改是、在布局中更大限度地减少 PACK +/-的铜、并更大限度地增加 BAT+/-的铜。 否则、板级 ESD 优化可能有点棘手、因为根据设计的不同、这可能会因板而异。 我再次建议遵循上述内容、并遵循此器件文档中的 ESD 建议。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    请提供您的电子邮件地址吗?

    我想和大家分享我们的布局供大家回顾和讨论。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请将我添加为朋友、然后您可以直接向我发送消息。  

    此致、  

    Robert。