This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:连接负载时的慢速切换

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424851/tps2121-slow-switchover-time-with-load-connected

器件型号:TPS2121

工具与软件:

您好!

使用 TPS2121芯片时、我的切换时间很慢(大约25ms)。 目前我们使用 XCOMP 模式并将 IN1优先于 IN2。 在测试过程中、IN1为12V、IN2为16.8V。 根据计算器、PR1和 CP2高于1.06V、这意味着应启用快速切换时间。 未连接负载时、芯片按预期工作。 不过、如果我们汲取的电流大于1A、当 IN1和 IN2都导通且 IN1关闭时、Vout 会下降到0V 并保持大约25ms。 我已经尝试将连接到 SS 的电容器更改为0.1uF、这有所帮助、但开关时间仍然比预期慢。 我们还尝试向输出中添加电容、但这没有帮助。 一个有趣的现象是、当我们证明示波器上的 PR1和 CP2引脚时、时序发生了变化、并且在我们继续测试时时间并不一致。 在图中蓝色的波形是 IN1、绿色是 IN2、黄色是 VOUT。 是否有人对可能发生的事情有任何想法? 提前感谢您!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关背景信息、这里是更多的范围屏幕截图。 第一个屏幕截图显示了未连接负载时的基线。 据我们所知、该器件在这些条件下按预期运行。 通道1是芯片的 Vout、通道2是 Vin1 (12V 电源)、通道3是 Vin2 (16V 电源)、通道4是 ST 引脚。  

    在第二幅图中、我们连接了一个大约1.4A 的负载图。 在 IN1和 IN2都开启并且 IN1被设置了优先级之后、我们会关闭 IN1。 此时、芯片应无缝切换到 IN2 (因此从12V 输出切换到16V 输出)。 但是、可以观察到25us 的延迟。 在这里、通道1是 Vout、2是 IN1、3是 PR1、4是 CP2。 然后、我们尝试了添加输入电容和输出电容、但没有效果。 我们还尝试拆焊 ST 的上拉电阻并在 ST 和 PR1之间使用1M Ω 的迟滞、但仍然无法解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Oscar。 让我逐个讲解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    在负载测试期间、您是否有显示 VIN2的波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在负载测试期间、Vin 为恒定的16V。 示波器屏幕截图显示了恒定的水平线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下。