This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:有关 TPS259850上 SWEN 和 EN/UVLO 引脚的工作序列的问题。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429906/tps25985-question-about-the-operation-sequence-of-the-swen-and-en-uvlo-pins-on-the-tps259850

器件型号:TPS25985

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

数据表中的文本指出、应在启用 TPS259850器件之前为 SWEN 引脚的上拉电源上电。

但在数据表的图8-8中、EN/UVLO 引脚似乎在 SWEN 引脚之前工作。

您能说明一下哪个引脚(SWEN 或 EN/UVLO)应首先运行吗?

谢谢

KJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:

    定序并不重要。 我们只需要确保 SWEN 上拉电阻来自 VIN 电源。  

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    在我的应用中、SWEN 上拉电压不是来自 VIN、而是由单独的隔离式电源供电。

    在该电路中、只要使能信号保持禁用状态、不管首先施加 VIN 还是 SWEN 上拉电压、是否安全?

    该电路目前的设计使能、必须按任何顺序施加 VIN 和 SWEN 上拉电压。

    谢谢

    KJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KJ:

    请从 Vin 上拉 SWEN。 这对于确保启动非常重要。

    此致

    Kunal Goel