This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:电芯电压校验和

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430769/bq76907-cell-voltage-checksum

器件型号:BQ76907

工具与软件:

我想使用 BQ76907对电芯电压进行一些数据完整性检查(以及其他数据(如果可能)。 我可以使用直接命令0x14将所有电芯电压作为批量传输读取、然后进行14字节读取、但是、对于传输缓冲区(0x40处)和校验和、似乎没有任何方法可以执行此类事务。

我缺少什么或不支持此功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    校验和只适用于传输缓冲区中加载的数据。 电芯电压是直接访问的并且不使用传输缓冲区、因此校验和不适用。 如果担心数据完整性、建议启用 CRC。

    此致、

    Max Verboncoeur