This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:LED 显示问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431367/bq40z50-led-display-issue

器件型号:BQ40Z50

工具与软件:

我们使用 LED 显示屏来显示电池组的电源状态。 我们使用1个红色、1个黄色和3个绿色 LED。 所有3个 LED 器件型号都有相似的 Vf 和电流要求。

对于某些部分(40%到50%)、我们会得到不需要的绿色 LED 功能。 当红色和黄色持续亮起时、第三个绿色 LED 会亮起 dimly.e2e.ti.com/.../24_5F00_10_5F00_04-Copper-LED-Issue-0_2D00_20_2500_.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您能否共享电量计设置的.gg 文件以及 LED 设置原理图捕获?

    此致、

    Anthony