This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:热关断

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431575/tps25221-thermal-shutdown

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件:TPS2553

工具与软件:

尊敬的各位团队:

TPS2553和 TPS25221。

为了确认器件的 OCP 和 OTP 功能是否正常工作、如果有意施加过载、则将超出建议的工作范围。

我们的检查规范:2.3a 负载和器件进入热关断状态。

1.设备是否会受到应力或损坏?

2.器件的过流限制功能是否能100%检测?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shumpei:

    1、芯片一般不应损坏。

    2.应了解相关电路设计合理(元件选择正确、PCB 布局良好)的情况。

    BR、

    Ke Wang