This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:应用问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28600, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431616/ucc28740-application-issue

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28600UCC28630

工具与软件:

大家好、       在 UCC28740中设计 QR 准谐振 flayback 时      、在数据表的第7.4.2节中、     DMagcc 的最大值  限制 为 0.425、 我 想   提出  几个 问题:

1.     Dmagcc 的限制是否  仅 在 CC 模式下触发?        CV 模式中是否存在此类限制?

2. 在 什么 条件下 会    进入 CC 模式?    开关 频率是否 达到     100kHz 的最大值 将 进入 CC 模式

3. 如果 Dmagcc      在 CV 模式下有最大值的              限制,那么如果我们想增加 Flayback 的功率 ,由于 Dmagcc   的限制            ,在 QR           模式下,只能增加匝数比或初级侧关断电流,那么变压器在 QR        模式下的次级侧损耗大于 DCM    模式下的损耗,而 QR 模式  不会 反映  优点。  (输入 电压 范围: 500V~1000Vdc、 输出 功率       :85W (双绕组输出12V&24V 、12V  绕组:35W      、24V 绕组    :50W           );QR 参数:停机电流1.9A、变压器匝数比10:1:2、Lm=650uH;DCM 参数:变压器匝数比:27:2:4、激励电感700uH)

4. 是否 有  其他 QR 准谐振 控制 芯片,   没有 Dmagcc 限制 或 Dmagcc 限制    在  0.7左右?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    0.425 Demag Time 是 IC 在 CC 中无论是否有效都可以执行的最大时间-这意味着当达到该值时、如果负载进一步增加、则会发生 CC

    2.

    这与您的设计有关。 下面的公式指定了将 TDM 更改为 tDMAgcc 时负载电流达到0.425时的电流。 开关频率也可以根据 DCM 反激引脚= 0.5 x LP x Ipp^2 x Fsw 进行设计。 因此、Fsw 是设计中 Pin、LP 和 IPP 的函数。 您可以使用 TI.com 上的 Excel 工作表来提供帮助。 指定 IOU_cc 后、将设计这些引脚。

    3.

    以下是 DCM 反激式转换器的基础知识。 因此、功耗可以随 LP 一起通过 IPP 或 FSW 来增加。

    引脚= 0.5 x LP x Ipp^2 x Fsw

    您可以使用 TI.com 上的 Excel 工作表来帮助进行设计

    4.

    没有、也不需要。 你需要0.7的理解对我来说似乎是不正确的。 为什么需要它? 请使用 TI.com 上的 Excel 工作表来帮助您进行设计。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-tXtv2g4BkX/01.00.00.0B/sluc487b.zip

    另一方面、对于该 IC、85W 有点过高。 则需要添加外部驱动程序。 您可以考虑使用 UCC28600或 UCC28630等其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 UCC78740应用中、输出电流过大、tdm/tsw 限制为0.425、因此我必须增加 IPP 和 Np/Ns、这 会导致变压器绕组中的损耗较高

    我翻转了 UCC28600的数据表、没有 DMagcc=0.425的限制、我想问在设计时 UCC28600是否具有该限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28600没有该 DMagcc 限制。 DMagcc 用于恒流运行。 UCC28600没有相应的恒流运行。

    如果需要恒定电流、您可以使用 ucc28630。