This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:设计具有电池储能功能的太阳能收集电源

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433595/bq24650-designing-a-solar-harvesting-power-supply-with-battery-storage-capabilities

器件型号:BQ24650

工具与软件:

您好!

我正在设计一个具有12V 2W 太阳能电池板来为6V 6Ah 锂电池充电的太阳能电源。

我正在考虑使用  BQ24650、但我想知道是否有可以在 PSpice 或 PSIM 中进行仿真的类似 PMU?

此外、在给定 PMU 的输入电压和功率后、这是否适用于该 PMU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    [报价 userid="627658" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433595/bq24650-designing-a-solar-harvesting-power-supply-with-battery-storage-capabilities 我正在考虑使用  BQ24650、但是我想知道我是否有可以在 PSpice 或 PSIM 中模拟的类似 PMU?

    否、我们没有任何 可以使用 PSpice 进行仿真的类似电池充电器。

    此外、在给定 PMU 的输入电压和功率的情况下、此方法是否适用于此 PMU?

    我认为这个输入电源没有明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    感谢您的答复。 如果没有类似的电池充电器、您会建议在我的设计中使用哪种解决方案对电池充电器进行建模、从而进行仿真测试?

    是否可以使用降压/升压转换器来调节太阳能电池板和电池之间的功率流?

    谢谢你让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我们有 BQ24650 EVM 用于测试、但我们没有任何 PSpice 或模拟模型。

    此致、

    Christian