This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:分离电源

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433682/lm5169-q1-split-power-supply

器件型号:LM5169-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户项目为48V-ewp。

不幸的是、MCU 是 MLX81346。

适用于小于2000W I Melexis 的直流和 BLDC 电机的 LIN 电机前置驱动器

(数据表 P-17是 VIN=48V 时的模块概念。

我认为初级输出需要12V (MUC)、次级输出需要5V (隔离器、LIN 电压)。

您能否提供48V Fly-Buck 转换器应用电路?

此致、

Muro@TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muro:

    您能否分享以下详细信息来分享应用电路?

    1、 额定输入电压

    2. 输入电压范围

    3. 初级输出电压:12V(MUC)  

    4. 次级输出电压:5V (隔离器,LIN 电压)

    5.初级输出电流

    6.次级输出电流:

    7.开关频率(首选) c.

    谢谢!

    Nitya