This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:IRQ 功能和驱动器类型

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25762-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432484/tps25762-q1-irq-functionality-and-drive-type

器件型号:TPS25762-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25750

工具与软件:

是否有 与 TPS25750已链接的技术手册相似的接口技术手册? 此部分说明了该器件的 IRQ 功能。

 在 TPS257XX Q1配置 GUI 中将通道9设置为 IRQ2 (o)或 IRQ1 (o)时、我遇到的问题可能与此相关。 设置为其中任一值时、该 GPIO 似乎被主动驱动为高电平、尽管根据  TPS25762-Q1数据表中表6.14的注2、我认为它应该是开漏输出。 除非选择"GPIO"单选按钮、否则我在配置 GUI 中看不到开漏的显式设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    我想我们没有您为 TPS25750展示过的类似文档。 IRQ 相关信息主要位于数据表中。

    IRQn (o)应是开漏输出引脚。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke:

    谢谢。 事实证明、我遇到的 IRQn (o)开漏问题是连接的 MCU 的问题。  

    但是、我还不能完全清楚哪种类型的事件触发 IQRn (o)。 数据表提到了"I2C1或 I2C2的故障标志"、但这是我看到的唯一提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    根据我们固件团队的反馈、根据 事件寄存器中设置的项目、触发 I2C IRQ 信号。 发生触发事件时、 将生成 i2c IRQ。 然后、连接的主机读取事件寄存器以确定已发生的事件、然后设置事件清除寄存器。

    BR、

    Ke Wang