Other Parts Discussed in Thread: LM117HVQML
工具与软件:
您好!
我想证实我对稳压器 LM117HVQML 最大功耗的理解。 根据 DSCC 规范(https://landandmaritimeapps.dla.mil/Downloads/MilSpec/Smd/99517.pdf)、我的封装(器件类型05)的绝对最大功耗为2W。 我知道、此2W 很可能使用以下公式计算得出:pdmax=(PDmax-TA TJ)/thetaJA=(150-25)/64 =~1.95W
此计算假设空气流为500lfpm。
但是、如果我在 PCB 和 TO-39封装底部之间使用热粘合剂、我是否仍然限制为2W 的最大功率耗散(也需要降额)? 例如、假设:Pd =(TJ WATE-T_PCB)/theta_pcb=(150-30)/40=3瓦。 您可以假设 PCB 温度(T_pcb)始终维持在30摄氏度。
那么、在这种情况下、我是否仍必须使用2W 作为要降额的最大功率损耗、或者我可以从3W 开始?
感谢您的回答
此致