This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:12.6V 电池充电降压转换器充电状态问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434029/bq24610-12-6v-battery-charging-buck-converter-charging-status-issue

器件型号:BQ24610

工具与软件:

在充电周期结束时、连接到 STAT1引脚切换的 LED。 充电电流低于终止限制 并持续上升。 请推荐解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    出现此问题时、VFB 上的电压是多少?

    您是否有系统负载?

    STAT 2是否在切换?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VFB 在2.06V 和2.112V 之间切换

    系统负载未连接  

    未监测 STAT 2、此处未连接任何数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间后、当充电电流的振幅低于终止电流时、STAT 1停止切换。 它会完全关闭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果充电电流为5A、那么电池的预充电电流应该是多少   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahesh:

    我建议预充电电流为充电电流的1/10、因此对于5A、我建议使用0.5A。

    此致、

    Christian。