This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:ISET 电阻器选择

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, TIDA-01040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435240/lm5171-q1-iset-resistor-selection

器件型号:LM5171-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-01040

工具与软件:

您好!

我将 LM5171-Q1用于电芯骑行者应用。 我ISET在外部使用 DAC 进行设置、同时仍保持对输出电压(VSET)的控制、以便在达到 VSET 阈值时自动转换到恒压(CV)模式。

我的问题是关于的电阻器配置的具体问题ISET。 我不确定要选择哪个电阻器值、因为数据表没有提供关于以下电压电平的明确信息ERRLV。 您能否提供有关预期电压的指导ERRLV或为确定适当电阻值的建议方法ISET

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    RISETT 和 RISETB 是可选的。

    建议将 ISET 电压(电感器电流)限制为一级 OCP。

    在使用了 DAC 的应用中、您不需要这两个电阻器。

    您可能会 在数据表中找到 verr_min = 4V。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您对RISETTRISETB的澄清。

    在我的设计中,在 DAC 主要控制的同时ISET,我还需要电压控制环路来接管并VISETFBLV达到电压阈值时自动限制,以保持恒定电压(CV)模式。 例如,如果 DAC 输出2V ONISET ,我想确保电流在FBLV达到目标电压时仍会受到电压控制环路的限制。

    您能否建议如何保证电压控制环路将覆盖 DAC 的ISET信号、以确保正确转换到 CV 模式?

    此致、
    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    请参阅 TIDA-01040、它具有 CC 模式和 CV 模式。

    此致、

    Feng