This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:用于检查 VSYS 电压电平和放大器的寄存器;充电时的充电电流(实时)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435176/bq25730-register-for-checking-vsys-voltage-level-charging-current-while-charging-real-time

器件型号:BQ25730

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户目前正在审查 BQ25730的机器人真空吸尘器项目。

我向他们 询问了一些关于注册表的问题、您能否分享您对以下问题的反馈?

  1. 我应该读取哪个寄存器来实时检查 VSYS 电压电平?  这是 ADCVSYS (地址: 2DH)吗?
  2. 我应该读取哪个寄存器、以便在充电时 实时检查充电电流?  这是否为 ADCICHG (地址:29h)?

如果我必须知道有关读取上述寄存器的任何详细信息(例如、寄存器 A 应设置为0、寄存器 B 应设置为1、以便读取寄存器 C 等)、请与我分享。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jade、

    您是对的。 完整的参考手册是 BQ25730数据表。  

    步骤:

    1.在 ADC_Options 中启用每个通道

    2.设置 ADC_START=1

    3.读取上述 ADC 寄存器。  

    此致、

    老虎