This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:在数据表中关于简化版原理图

Guru**** 2518740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435379/bq27z561-r2-about-simplified-schematic-in-the-datasheet

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

尊敬的先生:

 数据表简化版原理图中 R1 (10 Ω)和 R2 (1k Ω)的用途是什么。
 我认为版本1中提到的"建议用于 IEC ESD"是连接到 INT、PULS、SCL 和 SDA 引脚的齐纳二极管的用途。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些电阻器在 ESD 设计中用于限制 ESD 事件期间引脚上的瞬变。  

    此致、

    Robert。