This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:如何增强栅极源极能力以加快导通速度

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435791/tps2412-how-to-enhance-to-gate-source-ability-to-faster-the-turn-on-speed

器件型号:TPS2412

工具与软件:

您好、支持团队  

由于需要应用、我的客户希望 更快的导通速度、以便在保留电流期间 ORing 控制器关闭期间降低 Vout 压降、  

有什么改进方法吗?

BTW、我的客户询问是否在源极或漏极引脚到栅极引脚之间添加100k Ω 电阻器来增加电流源、这是否有帮助?是否有副作用?

感谢您的帮助  

红颜   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红光、

    我们不能使栅极更快地导通。 从栅极到源极/漏极添加100k 将不起作用。 实际上、它会增加泄放路径、并导致栅极电流持续泄漏。

    此致、

    Shiven Dhir