This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:LMR36006加电短路问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LMR36006, LM62460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437076/lmr36006-q1-lmr36006-power-on-short-issue

器件型号:LMR36006-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR36006、LM73606、 LM62460-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

LMR36006设计存在问题。

根据我们的设计要求、我们的系统需要 FPWM、并且需要 SYNC 引脚上拉。

在我们按照要求填写设计后、它被连接至 REF SHC 处的 SYNC 和 Vin。

但该引脚的最大电压限制为5.5V、而 Vin 为12V。

因此、当我们给系统上电并发现引脚17短路时、PMIC 中断

希望你可以修复这个错误,以避免其他用户遇到相同的问题。

下面是原理图、供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo Xian:  

    LM73606的 ABSMAX 比 VIN ABSMAX 更低、很遗憾我们感到奇怪。

    一种权变措施是使用电阻分压器。

    LM62460-Q1可以是一种替代器件选择、具有类似的功能集、但 MODE 引脚上的 ABSMAX 更高、可避免使用分压器。

    感谢您发帖并让他人意识到。