This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:应用问题。

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429948/tps2121-application-issues

器件型号:TPS2121

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 TPS2121、
IN2保持5V 输入、IN1 (12V)切换输入和断开。
将导致器件重新启动、
使用直流稳压器(例如 Keysight E3632A)输入时、它可以平稳且稳定地切换。 该图如下所示:
黄色 IN1、蓝色 OUT1/2、玫瑰红色 ST。

使用外部适配器并在 DC5521连接器位置执行插入和拔出操作可能会触发重启。
黄色 IN1、蓝色 OUT1/2、玫瑰红色 ST。

测试表明、在 IN1输入端添加一个22uF 滤波电容器可以显著减少这种类型的问题、但仍然存在重新启动的可能性。
你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我来检查一下。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    您有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    这是一个节日周。 也许我们可以在输入端添加更多电容和 TVS 二极管、以将电压钳制在建议的绝对最大值以下  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12V 的 TVS 可将浪涌电压钳制在20V 以下。

    在没有22 μ F 输入能力的情况下测试时、我们捕捉到一张图片:插入 JST-EGH 系列连接器时、 浪涌电压不高于6V

    添加22uF 后、只有 DC5521连接器插入可能导致电源开关的可能性极低  

    如何彻底消除风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brock:

    请分享原理图以供审阅。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C326~C329插入新的 sch、中、PCB 经过重新制造、采用了此更改。
    我。不同的电容值适用于 DC5521插入式噪声、μ F、但并不像我几天前所说的那样确定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brock:

    感谢您提供信息。 我会尽快回复。