This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5H:从+48V 生成+-5V、+-12V 电源轨

Guru**** 2648885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5H, LM317HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436085/tpsm5601r5h-rail-generation-of--5v--12v-from-48v

器件型号:TPSM5601R5H
主题中讨论的其他器件: LM317HV

工具与软件:

我正在构建一个电源板、我想在其中使用+48V 输入生成+-5、+-12电源轨。 我希望将 TPSM5601R5H 用于所有这些应用。

 

关于负电压、我参考这里的应用报告: www.ti.com/.../snva962.pdf

 

数据表使这看起来非常简单、但我有几个问题:

 

1) 1)对于-12V 的生成、似乎需要稍微降低输入电压(12--48 = 60V、器件限制)、如报告图2-1所示

 

我计划将此处的输入降低、例如将 LM317HV 降低到~45V。

 

这是一个合理的计划吗? 有什么我应该知道的 gotchas 吗?

 

2) 2)在负配置中、是否有任何布局示例? 它是否应该与正常配置基本相同? 只需交换 PGND 和 VOUT 网上的什么就可以了?

 

3) 3)在负配置中、用于热管理的大面积覆铜应该位于"GND"引脚上(在本例中用作输出电压)?

 

4) 4)启用:我不需要启用/禁用器件。 我打算只是将 EN 连接到 VIN。 我想在(Vin-Vout)= 60V 时仍然是安全的、但我只是想检查一下

 

5) 5) PGOOD:这可以在任一配置中保持悬空、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您联系我们。  目前、此设备的专家不在办公室、他将在下周回来并为您提供支持。  请等候下周。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    1) 1)通常对于此应用、我会建议进一步降低输入电压、例如将24V 降至36V、以便为器件提供更大的裕度。 如果您的输入电压源出现尖峰、您可能有损坏器件的风险。  

    2) 2)降压转换器的布局指南是设计 IBB 的良好起点。 同样的规则和建议也适用。

    3) 3)是的、输出节点应具有较大的覆铜、因为这是输出网。

    4)这是好的。  

    5) PGOOD 可以保持悬空。

    谢谢!

    Richard