This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:CFG4&ISET 问题

Guru**** 2514115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436548/lm51772-cfg4-iset-question

器件型号:LM51772

工具与软件:

你(们)好

在9-36Vin 12Vo 12~18A 的设计中、我有两个问题。

LM51772降压/升压快速入门计算器工具1.1.2与数据表不匹配

Q1 CFG4  

   DRSS 关闭/断续关闭/负 CLM 关闭/ ILIMIT:ISET -->是否应该在8.3k?

Q2 RILIM 计算与数据表公式不符、数据表计算结果约为"计算器工具1.1.2 "的2倍

数据表是否需要修复、工具是否需要修复、或者是我遗漏的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    在第1季度您是对的、我将在下一个版本中对此进行更新。

    在 Q4上、工具是正确的。 您从数据表中选择了错误的 g_m -这个是正确的:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复!